结果:找到"EDA 批量下载",相关内容927条
  • 立创eda标准版能不能提供一下历史版本
  • 立创eda标准版能不能提供一下历史版本,有些版本有较大改动一时不知道就更新了,但是想退回以前使用的版本却发现找不到历史版本可供下载的地方,很不方便
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 软件 发帖人:ycygxlz 发帖时间:2023-10-26 20:12:00
  • 小批量为什么只能选整数?
  • 小批量为什么只能选整数?客户需要1000片PCBA,避免坏板过多无法维修,导致交货数量不够,板子肯定要多生产,比如多生产10、20片。1200片有点多,一百多片又浪费了。请教下生产1010或者1020板子的难点在哪?为什么不能生产这数量的板子?
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 小 发帖人:视频转换设计 发帖时间:2021-12-20 17:24:00
  • 小批量限量接单
  • 小批量、双面贴要求(都是最小数据),可能接V割贴片。1.数量75-500大片;2.出货尺寸最小70x70MM;可以70X70mm以上3.板边平行并有5MM的夹板(无器件)区域,(也可以加5MM宽的工艺边);4.有3-4个不对称MARK点,并不在距离板边3.35mm的区域内。(最好选嘉立创帮拼板)如有需求请加QQ:3001254983。熊工
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: 小 V割 发帖人:熊大 发帖时间:2021-07-15 10:28:00
  • 立创EDA可以批量下载或者导出工程吗
  • 用了一年多立创EDA攒了很多工程,想要批量下载到本地,有这个功能吗?还是只能一个一个的下载,有人知道吗?谢谢。
  • 所属专栏: 使用教程 标签: EDA 发帖人:yangxf1217 发帖时间:2021-05-13 11:39:00
  • 如何将立创EDA工程离线版的工程下载到本地????
  • 晚上看着立创EDA离线版侧面离线工程有之前上个工程想新开一个工程然后准备把工程关闭,但是工程右击工程之后发现只有一个删除,心想是不是删除就是所谓的关闭工程?然后准备删除的时候还出现了保存目录然后我去保存目录下看了下还真的有,嗯应该没错了,然后就点了删除。心想离线版的应该没事,本身就应该是工程离线了的。然后我就准备重新打开看看,结果?????该目录下一个文件也没有了??Areyoukiddingme?????。。。。。。顿时内心。。。。。伤心了好大会儿后,重新理性分析问题。我就在想是不是操作方式不对?然后就百度了下立创EDA工程下载到本地结果在官方教程下看到了这个:然后我就马上去我的工程下看,...
  • 所属专栏: PCB设计 标签: EDA 离线 发帖人:Alexcsc 发帖时间:2020-03-31 23:15:00
  • 【教程】基于浏览器创建一个自己的立创EDA客户端
  • 有朋友不习惯我们新版本的客户端,希望用旧版,这里有个方法可以创建自己的客户端。谷歌浏览器:1,最新安装谷歌浏览器。https://pc.qq.com/detail/1/detail_2661.html2,运行并打开编辑器地址。标准版:https://lceda.cn/editor或者专业版:https://pro.lceda.cn/editor3,在:地址栏点击“将此站点做为应用安装”小图标。点击打开即可安装成功。或者在:设置-更多工具-创建快捷方式-在窗口中打开。会打开新的窗口,效果和客户端一致。并且在桌面有快捷方式打开。微软新ChromiumEdge浏览器:1)安装最新版浏览器。http...
  • 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA 客户端 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2019-10-12 11:37:00
  • 【好书下载】电路原理第7版
  • 本书涵盖了有关电元件和电路完整而简明的基础知识,重点强调了分析、应用和技术实践。内容主要包括基本元件、电量和直流电阻电路、交流动态电路三部分。这是一本容易看懂的书,语言很朴实。我想对于电路理论很迷茫的人肯定有,今天给大家推荐的这本国外书籍属于理论结合实际比较强的,也是容易理解的,可以通过这个来提高自己的兴趣。电路原理(第七版).rar(资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途)下载后记得顶帖哦~
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电路 发帖人:立创小编 发帖时间:2019-04-16 17:45:00
  • 【好书下载】经典智能电路300例
  • 本书精选了328例经典智能电路,包括光控电路、温控电路、湿敏电路、力敏电路、气敏电路、电压敏电路、磁敏电路、声控电路以及传感器电路等九大类,并推荐了400余个敏感元器件且将它们融会到这328例智能电路中,使读者看得懂用得上。本书可作为中小学生以及电子类大专在校生的自修读物,也可作为学校实验室教材,对电工电子产品的设计者和维修者来说更是不可多得的资料。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。经典智能电路300例.pdf
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电路 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-05-18 10:48:00
  • 现在SMT可以批量了吗
  • 请问现在STM,这里可以批量了吗,
  • 所属专栏: PCB设计 标签: SMT 发帖人:我叫电磁侠 发帖时间:2017-08-20 12:32:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: